This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 缓冲器 EVM

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3604, TLV3604EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164043/buffer-evm

主题中讨论的其他器件:TLV3604TLV3604EVM

大家好、

客户正在寻找具有 EVM 的器件、该 EVM 可用作 TTL 到 LVDS 的缓冲器。  该信号在1Hz 频率下具有100ns 的脉冲宽度。 它是从脉冲发生器发送到需要转换和缓冲的 CCA 的1PPS 信号。

谢谢你。  

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    您是否有有助于缩小应用/用例范围的方框图?

    根据提供的信息 、请参阅 TTL/LVDS 器件的基准

    请告诉我这是否可行、或者如果您实际上正在为应用寻找电平转换   器、如果是、请参阅参考的 AXC、LXC、TXU 电压转换电平转换器;感谢所有系列都有 EVM。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我来自比较器团队、但我收到了来自此帖子的通知。 您可能需要考虑使用 TLV3604 TLV3604EVM 评估板|德州仪器 TI.com。 它是一个比较器、但可用于将单端输入转换为 LVDS。

    -Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael 和 Chi、您好!

    感谢您的支持。 我会告诉您它是否有用。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

     TLV3604EVM 是否会将 TTL 驱动至 LVDS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    如果 TTL 信号处于 TLV3604的输入电压范围内(VEE - 0.3V 至 VCC + 0.3V)、满足最小脉冲宽度和<最大切换速率、我希望它能够实现。