This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:硬件设计

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163589/ds280df810-hw-design

器件型号:DS280DF810

   对    DS280DF810的硬件设计指南有疑问

1)   1)使用 25Gbps  6端口 (2端口 连接)时    、总  功耗是多少

2) 2)   对于             连接的 RXP/RXN 引脚、我应该如何处理连接

 我期待     的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 您可以使用产品数据表中的每通道有功功率和静态功耗最大值来计算热分析的最大功耗
      • 最大总功耗=(活动通道数)* Wchannel + Wstatic_total = 6*305mW + 1050mW = 2.88W
    2. 未使用的高速 I/)引脚可保持悬空或接地。 下面的通道寄存器例程可用于禁用未使用的重定时器通道

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

              当前 开发的电路板使用6个重定时器
    如果     每个部件的功率为2.88W           相同 条件下使用6个部件时的总功率为17.28W
    电源 必须   使用  开关 器件  而不是   LDO、 因为   它的容量有限。
     能否 使用       开关 器件稳压器(TPS543C20RVFR)      重定时器供电

     知道         数据表中没有功率限制   这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了确定电压稳压器选择的最大功耗、需要进行以下计算

    • 最大总功耗=(活动通道数)* Wchannel_CDR_locking + Wstatic_total = 6*430mW + 1050mW = 3.63W。 假设六个重定时器的 VDD=2.5V 或8.7A、则每个重定时器的电流为1.45A
    • 与 TPS543C20RVFR 相关
      • 该稳压器的最大电流为40A、因此它有足够的能力为6个重定时器提供电流
      • 根据数据表"频率-开关频率为300kHz ~ 2MHz"。 对于这个范围、TI 建议电源噪声振幅在20mVpp 以内。 只要你能达到这个目标、我就不会有问题了

    谢谢、

    罗德里戈