This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:单独连接2个 SFP+端口 TX 通道(或 RX 线)是否合适

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS100DF410, DS110DF410, DS125DF1610, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1162275/ds110df111-would-it-be-a-suitable-part-to-connect-2-sfp-ports-tx-lane-or-rx-line-alone

器件型号:DS110DF111
主题中讨论的其他器件: DS100DF410DS110DF410DS125DF1610DS250DF230

你(们)好

我们的要求是使用一个 DS110DF111器件、仅连接2个 SFP+的 TX 端口(或 RX 线)。

因此、拓扑(使用 SFP TX)如下所示、

ASIC 通道1 RX <=重定时器通道1输出<=重定时器通道1输入<= SFP+ 1 TX

ASIC 通道2 RX <=重定时器通道2输出<=重定时器通道 2输入<= SFP+ 2 TX

 此器件 DS110DF111是否 适合满足此要求? 请确认

此致、

Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS110DF111是一款单通道双向重定时器。 因此、如果要在主机出口和入口方向实现重定时功能、每个 SFP+端口需要一个 DS110DF111 IC 芯片。

    此致、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    此处的目的是直接从 ASIC 驱动 SFP、而无需任何 PHY 或 EDC 设备...

    在某些功率限制测试中、正色散为1600ps/nm (相当于80km 的光纤)时、SerDes 无法工作。

    基本上、我们无法在-23dBm 的有限功率下获得零 BER。

    此问题与 ASIC Tx 无关、仅适用于 ASIC Rx。 因此、我们倾向于仅在 ASIC Rx 路径上使用重定时器器件。

    让我知道、在这种情况下、我们要求的上述器件和配置是否可以。

    此外、我们还在探索 DS110DF410或 DS100DF410器   件...它们是4个 TX 和 RX 通道、我们只需要连接2个 RX 通道...在尺寸、成本和应用方面、我们觉得这是一个过度消耗...这就是我们更喜欢使用 DS110DF111的原因。

    请确认是否适合...

    此致、

    Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    DS110DF111可用于10G SFP+ ZR 应用。 我们的 OEM 客户已经在该应用案例中使用此重定时器器件型号。 如果您仅在入口路径上使用重定时器、则单个 DS110DF111在技术上就足以支持两个 SFP+端口。 然而、一个潜在的问题是电路板布线可能会有一点独特、因为重定时器通道的方向会有所不同。 如下所示、通道 A 和 B 在芯片的两侧具有各自的 Rx 和 Tx 引脚。 如果您可以解决此问题、DS110DF111就是您的理想选择。

    另一方面、DS110DF410是一款单向器件。

    此致、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您的公司名称和工作电子邮件、我可以分享一些具有代表性的 DS110DF111 BER 80km 链接案例测试结果。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好罗德里戈

    感谢您的输入。 它有助于...

    同时、对 该器件的热性能再次进行澄清...

    我们最终可能会在内部单元环境温度约为103摄氏度时使用该器件...

    假设功耗约为700mW、仿真得出结温为108摄氏度(不确定其是否正确)...

    数据表中没有建议的结温或最高结温....

    您能否分享此器件的推荐 Tj 和 Max Tj?

    另外,如果我们有任何可承受高于100的环境温度的重定时器部件,请告知我们  

    此致、

    Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    此器件型号的最高工作结温为105摄氏度。 有关质量和可靠性测试结果的详细信息、请参阅 TI 产品页面(请参阅以下链接)

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=DS125DF111SQ

    在 TI 10G 产品系列中、DS125DF1610支持115C 的最高结温。 不过、它是一款16通道器件、比您的目标器件大得多。

    https://www.ti.com/product/DS125DF1610

    在 TI 25G 产品系列中、DS250DF230是一款2通道器件、最高结温为110C。 除了25Gbps 之外、该重定时器还可以以10Gbps 的速率运行。 在外形上、DS250DF230是一款2通道单向器件、非常适合您的应用。  

    https://www.ti.com/product/DS250DF230

    此致、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢这些器件的 Tj Max 数据...我们非常想知道任何最大环境温度大于或等于100的器件

    我们没有看到来自 TI 网站的任何人。 如有任何其他详细信息、请与我们分享。

    此致、

    Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有 TI 重定时器的额定工作环境温度最高为85°C、最高结温范围为105°C 至115°C。 此性能可满足商业和工业应用的要求。  

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢您的此次更新...快速检查一下可靠性数据

    这里的使用温度为55摄氏度、测试温度为125摄氏度...两者有何不同? 125摄氏度下的部分。

    当我们在较高的环境温度(100摄氏度)下运行时、除了可靠性(寿命)  下降之外、这是否会对功能产生任何影响?

    此致、

    Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    这里的使用温度为55摄氏度、测试温度为125摄氏度...两者有何不同? 125摄氏度下的部分。

    这是一个加速应力测试。 您实际上是在125°C 的温度下对器件进行1000小时的测试、以便在55°C 的温度下长时间(几年)进行仿真。

    当我们在较高的环境温度(100摄氏度)下运行时、除了可靠性(寿命)  下降之外、这是否会对功能产生任何影响?

    对于高于85°C 的器件环境工作温度、我们不保证符合所有数据表参数。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢您的输入。  

    同时、我们探索 了 DS100DF410、它的 Tj 最大值为150摄氏度、并且认为现在这应该是一个不错的选择...如果我们不考虑成本的话。

    对此有任何评论...

    此致、

    Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    DS100DF410上的 Tj = 150C 是一个绝对最大值、即超过此温度后、您将有损坏器件的风险。 DS100DF410数据表规格保证的最大工作结温为105C。

    谢谢、

    Rodrigo Natal