This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:差分输出压摆率

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164249/tcan1044v-q1-differential-output-slew-rate

器件型号:TCAN1044V-Q1

尊敬的 TI 团队:

我想知道 TCAN1044V-Q1的差分输出压摆率(V/us)。 我找不到它、数据表中没有数据。 请告诉我。

[例如、20V/us (min)至40V/us (max)、端接60欧姆且 C=50pF]

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    差分压摆率不是特征参数、因此我无法为此行为提供任何官方最小值/最大值。 但是、我们可以根据可用的特性参数-差分上升/下降时间和输出电压来推断典型值。 在典型负载下、显性状态输出电压的额定电压介于1.5V 和3.0V 之间。 但是、将记录相对于超过 CAN 规格最小阈值的时序(我们将假定此估算的完整范围)。 我们还假设标称隐性电平为0V。 在30ns 和50ns 的额定上升/下降时间内、我们可以估算出典型上升时间为1.5V/30ns = 50V/us。 典型下降时间估计值为1.5V/50ns = 30V/us。  该时序在 R = 60欧姆、C = 100pF 时给出。  

    您对此器件的此规格感兴趣的原因是什么? 通常情况下、差分压摆率不是一个关键规格、因为一个信号产生的任何电磁噪声都由其差分对抵消。 更关键的特性通常在上升/下降时间到与 CAN 规格相关的水平中进行描述。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这是我的客户对 CAN 收发器检查表的要求。 我感谢您对典型上升和下降时间进行的计算。 我需要检查另 一个位时间容差的特性参数、例如-3%(min)至3%(max)。 请检查并告知我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    我知道。 感谢您的背景。

    "tBIT"下开关特性部分的底部提供了位时序。 容差百分比将取决于所使用的数据速率。 例如、2Mbps 时的 tBIT (BUS)时间(500ns 位时间)介于450ns (-10%)和530ns (+6%)之间。

    此致、
    Eric Schott