This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:有几个问题

Guru**** 2767455 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164392/ds80pci402-a-couple-of-questions

器件型号:DS80PCI402

您好!

问题1:
我的客户计划在 PCIe Gen1主机卡和 PCIe Gen1从卡之间使用 DS80PCI402。
DS80PCI402安装在主机卡或从卡上。
主机卡和从机卡在其应用程序中热插拔。
DS80PCI402是否可用于热插拔?
当 DS80PCI402用作热插拔时、客户是否需要注意什么?

问题2:
假设主机或从机挂机,并且链路丢失一次
然后、如果主机和从机都正确重新启动、那么即使 DS80PCI402在它们之间、也会再次正确建立链路? 即 DS80PCI402不应干扰重新建立链路?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    1)。 是的、应 利用 PRSNT#和 RX_DET 引脚来启动 RX 检测过程。 完成此操作后、PCIe 协议协商将接管。

    2)。 在这种情况下、PCIe PERST#信号用于控制 PRSNT#。 否则可能存在互操作性问题。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔

    感谢您的回答。
    以防万一、让我再确认一件事。
    那么 、TI 能不能说  DS80PCI402 完全没有被热插拔损坏?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    我们尚未观察到热插拔造成的损坏。 请注意、热插拔是 PCIe 规范的一部分、尤其是与 SSD 等污染设备相关的部分规范。

    此致、Nasser