This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:DSI 转 LVDS 接口

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137203/sn65dsi83-dsi-to-lvds-interface

器件型号:SN65DSI83

大家好、

SN65DSI83支持将 MIPI DSI 连接到 LVDS、对吧?

我们是否有器件支持 MIPI DSI 转 HDMI 和 CSI 转 LVDS? 用于智能手机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    SN65DSI83支持将 MIPI DSI 连接到 LVDS、对吧?

    你是对的。

    我们是否有器件支持 MIPI DSI 转 HDMI 和 CSI 转 LVDS?

    我们不会。

    谢谢、
    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你还有其他问题吗?

    如果没有、请单击"此问题已解决"按钮。

    谢谢、

    扎赫