This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:未检测到集线器

Guru**** 2845300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164806/tusb2036-hub-not-detected

器件型号:TUSB2036

您好!

我使用 TUSB2036将两个下行端口连接到 CPU。 在上一个版本中、我忘记了15K 下拉电阻器。 手动组装这些电阻器后、问题得到解决。 我制作了新版本的 PCB、但现在 USB 集线器根本无法检测到。 有什么关于为什么使用相同的软件和 CPU 时、它不起作用的想法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以共享您的原理图吗?

    集线器是否被 CPU 识别?

    我首先检查 时钟输入、并确保全速集线器配置了正确的时钟源(6MHz 或48MHz)、并且时钟源处于激活状态。 我还将检查 复位电路和时序以及第一步。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我向您发送了一个请求。我将通过消息发送该请求。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我接受您的友谊请求、请将原理图发送给我。

    谢谢

    David