This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:辅助背光控制

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163750/sn65dsi86-aux-backlight-control

器件型号:SN65DSI86

背光通过芯片的辅助通道进行控制、应读取和写入哪个寄存器、以及如何实现背光控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    为了实现背光控制、应该写入寄存器0xA0h - 0xA5h。

    请参阅 表27。 CSR 位字段定义-数据表的 PWM 寄存器您将找到该信息。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,干燥机

    是否有使用辅助 PWM 的用例?   
    我们希望使用 Android 系统实现辅助控制 PWM、同时可以读回和写寄存器

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    数据表第8.4.5.3节 I2C-over-AUX 中介绍了 I2C over AUX 功能。  

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在第8.4.5.3节中、我没有看到如何通过 i2c 控制 PWM。 您之前是否使用过代码、成功案例的代码? 或进行更详细的介绍

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了实现背光控制、应该写入寄存器0xA0h - 0xA5h。

    请参阅 表27。 CSR 位字段定义-数据表的 PWM 寄存器您将找到该信息。

    考虑到这些寄存器、您可以使用数据表第8.4.5.3节 I2C-over-AUX 中所述的 I2C over AUX 功能。  

    因此、您可以在 使用 I2C over AUX 时写入寄存器0xA0h - 0xA5h。

    在该主题中、有一个有关使用直接方法的示例的代码: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949449/sn65dsi86-i2c-over-aux-direct-method 到带有 I2C 的 AUX 上的 R/W。

    谢谢、

    扎赫