This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:有关 LMH0397布局的一些问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163759/lmh0397-some-questions-about-lmh0397-layout

器件型号:LMH0397

大家好、我们 正在尝试使用 LMH0397开发 SDI 中继器。  但我们对 LMH0397布局有一些疑问:

第1个

数据表建议我们 将电源去耦电容器放置 在底层。 但 过孔不会导致更多 的电感? 是否可以将 电容器放置在顶层 ?

第2步

我们正在尝试将 LMH0397用作 SDI 中继器、因此我们将 LMH397设置为 EQ 模式并使用 SDI_OUT+和 SDI_IO+、但在 EQ 模式下、OUT+默认启用、我们不会使用它。 我们是否应该将其保持在 PCB 上浮动?

第3个

如果 OUT0+-可以悬空,那么我们是否可以使用第2层作为 SDI_IO SDI_OUT 75Ω  阻抗的基准 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 将电源耦合电容器尽可能靠近器件引脚放置应该是可以的。  

    2)。 最好使用交流耦合电容和49.9欧姆电阻器进行端接、而不是将其保持悬空。

    3)。 这取决于您的电路板堆叠。 只要您保持75欧姆阻抗、第2层或第层参考平面就没有问题。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 感谢你的答复。

    有关 Q2、数据表(表13。 LMH0397一般设计要求)显示 "内部提供输入和输出终端。 请勿添加外部端接。 "

    此描述是否适用于此情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    存在内部端接。 最好提供外部端接、以实现整个器件和器件外部的完整阻抗匹配。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 非常感谢您的回复和支持!