This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR401:VDD 电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR401, LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164780/ds64br401-vdd-voltage

器件型号:DS64BR401
主题中讨论的其他器件: LMH1228

您好的支持团队、  

我的客户希望使用此器件、以防 SMBus 电源电压为3.3V、VDD 为2.5V。

从电气特性来看、这似乎是正确的。

但是、数据表中写入了我所附的这句话。

   如果 SMBus 电源电压为3.3V 且 VDD 为2.5V、是否可以使用 DS64BR401?

如果     SMBus 电源电压为3.3V、VDD 也为2.5V、是否可以使用 LMH1228?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有3.3V 电压的 SMBus 将起作用。 数据表具有误导性。

    在脚注(3)中、"器件电源电压"表示 SMBus 电源电压。 DS64BR401没有相应的引脚;其 SMBus 引脚可过压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisc-San、

    明白了!

    谢谢!

    此致、

    哇。