This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044AEVM:EEPROM 编程实用程序在 Win10上无法正常工作

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044AEVM, TUSB8043A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164038/tusb8044aevm-eeprom-programming-utility-not-working-on-win10

器件型号:TUSB8044AEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB8043A

大家好、

我需要帮助才能使 EEPROM 编程实用程序在 Win10中工作。 我搜索了论坛、但没有找到确切的解决方案。

客户有一个使用 TUSB8043A 和 EEPROM 进行配置的器件。 他们在 TUSB8044AEVM 评估板上使用 TI 的 EEPROM 编程实用程序。

他们无法获取编程实用程序应用程序来识别集线器。 他们始终收到错误"No attached TUSB840 device was found (未找到连接的 TUSB840器件)"。 此程序现在将退出。" 集线器通过 UFP 连接到其计算机、他们尝试了多条 USB A 至 B 电缆(同时使用 SS 和 USB 2.0电缆)。  在评估板上、SW1_3和 SW1_4打开以启用 I2C 上拉。  所有其他开关均关闭。  此外、它们探测 I2C 总线、并看到集线器正在向0x50寄存器0x00发送 I2C 读取、EEPROM ACK 以0xFF 进行响应。 这应将集线器置于编程模式。

客户尝试  通过引用 此链接 https://www.isunshare.com/windows-11/how-to-disable-driver-signature-enforcement-on-windows-11.html 来禁用安全功能。 但问题仍然存在。

你会乐于助人吗?

谢谢您的建议。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin

    它们是否在 TUSB8043A 上连接了空白 EEPROM?  

    我给您发送了一封电子邮件、其中包含强制 TUSB8043A 进入编程模式的说明、您能看到这是否有帮助?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我看到了电子邮件。 我将告诉您这是否有帮助。

    感谢您的支持。

    此致、

    Marvin