This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:在位转换期间高于正常 BER

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1162893/ds125df410-higher-than-normal-ber-during-bit-transition

器件型号:DS125DF410

尊敬的 TI 团队:

我们 尝试 以热图格式绘制眼图、并注意到在位转换期间比正常 BER 更高。 这似乎毫无意义。 您能向我们解释一下为什么会发生这种情况吗? 这是正常的、是预期的吗?

谢谢。

子级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、孩子、

    您能否说明您如何确定热图? 您只是查看命中计数吗? 下面是 TI 建议的方法、供参考。

    我不习惯看到您在绘制重定时器输入眼图时观察到的特征。 不过、这种观察结果应该是无关的、因为不管怎样、这种观察结果都是在眼图的高误差区域发生的。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我想我们所说的方法是相同的、不同之处在于我们具有更高的颜色图分辨率。 表53中的颜色映射可能不显示我们看到的内容,因为 BER >1000的任何点都将被编码为红色。 有什么想法吗?  

    谢谢。

    子级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您观察到的这一特征是重定时器眼图张开度监视器(EOM)方法的结果。 请参阅下面的 EOM 功能说明。 EOM 比较器的差值在眼图交叉处为最大值。 我想、从理论上讲、这就是您希望看到的结果。

    • EOM 在通过可调相位和电压偏移扫过整个眼图后产生命中计数。
    • 在每个相位设置时,主比较器确定标称位电压值(对于“0”或“1”)
    • EOM 还决定偏移比较器检测到的位值:
      • 对于每个相位设置、DAC 在输入信号的整个电压范围内进行扫描
      • 根据基准 DAC 设置、偏移比较器会使输入数据向上/向下移动
      • EOM 逻辑决定两个比较器级输出端信号的极性
      • 当偏移比较器输出的位极性与主比较器不同时、EOM 逻辑 输出一个命中信号。
    • 在每个相位和电压设置的指定时间间隔内计算命中次数。
    • 生成的涵盖所有相位和电压偏移的命中计数映射构成64 X 64点眼图阵列。

    此致、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodrigo、

    感谢您提供有关 EOM 工作原理的更多详细信息。 但是、根据原理、以下两个点(A 和 B)应该具有相同的位错误 命中率、因为它们的错误率应该为50%(进入的位的一半是被歧视为零的位、 因为 A 和 B 上比较器的阈值电压足够高、不会影响检测到的错误率)

    芯片在 A 和 B 处记录位错误命中次数的时间是否相同? 如果碰巧在 A 上花费更多时间、我们将在 A 上看到更高的位错误命中率。但情况是这样吗?

    谢谢。

    子级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、EOM 在 A 区和 B 区的时间相等

    此致、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodrigo、

    那么、区域 A 具有更高位错误命中率的原因是什么?

    子级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、孩子、

    请允许我来看看这个问题。  我可以在今天晚些时候提供更新。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、孩子、

    经过进一步调查、我没有很好的解释说明为什么区域 A 的命中计数比区域 B 高。 这样说、这是否会影响您解释 EOM 数据的能力?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    我们确实想知道为什么会发生这种情况、因为它似乎揭示了一些内部问题、我们想确认这种问题是否可预测且有限(在某些条件下)。 您的团队能否更深入地挖掘根本原因?

    谢谢。

    子级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、孩子、

    我正在与我们的团队合作、深入研究根本原因。  我可以在星期一提供更新。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、孩子、

    我仍在等待一位员工就这一问题的根本原因提供反馈。  我将在本周晚些时候向您提供有关此内容的最新信息。

    谢谢、
    Drew