This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR421:空闲功率

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164554/ds160pr421-idle-power

器件型号:DS160PR421

大家好、 我的客户询问的是 DS160PR421规格、数据表中仅提到有功功率。 PCIe 处于 IDLE 模式时、您是否具有 IDLE 模式电源?

 在规格中、有禁用模式电源、但不清楚 PCIe 是否处于空闲模式。  

此致、

-Steve Wilson

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    禁用模式电源是指禁用引脚或 PD 引脚置为有效。 通常、当端口未使用或没有活动的 PCIe 会话时、来自 PCIe 接口的 PERST#将被置为有效。 使用该引脚-使用适当的逻辑-将 PD 引脚置为有效。 这是禁用电源。 当存在空闲模式或存在 PCIe 会话时、我们将以正常工作功耗状态运行。 降低功耗的唯一方法是将 PD 引脚置为有效。

    此致、Nasser