This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:CEC 引脚是否需要添加外部二极管?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S521, TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164275/tpd12s016-cec-pin-need-add-an-external-diode-or-not

器件型号:TPD12S016
主题中讨论的其他器件:TPD12S521

请参阅以下链接并与 TPD12S521的应用原理图进行比较,如果我们在 TPD12S016的 CEC 引脚上添加了外部反向肖特基二极管,

为什么将上拉电阻(26K 欧姆)集成到 IC 引脚中? 谢谢你。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615308/tpd12s521-about-the-sch-for-tpd12s521

- TPD12S016  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liao JengAn、

    如果您只需要在 所有外部引脚上通过"IEC61000-4-2 (4级) ESD 性能"、则无需为此添加外部二极管。

    https://www.ti.com/lit/ug/sllu154/sllu154.pdf?ts=1666602670031&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPD12S016

    集成该上拉电阻器可以减少外部组件、使我们的应用更加简单。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno Wu、

    感谢您的快速响应。

    根据 HDMI 规范和 CTS (测试 ID:8-14:CEC 线路降级),在断电状态下,接收设备的最大 CEC 线路泄漏电流不应超过1.8uA。 在一般设计中、 我们在上电时通过27K 欧姆将 CEC 线路上拉至3.3V、 并在断电时断开上拉路径。 这就是为什么我们需要添加反向肖特基二极管来阻止合规性测试期间的泄漏电流的原因,对吧? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liao JengAn、

    是的、您回答正确。

    此致、

    Kuno