This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:25MHz 时钟要求

Guru**** 2749805 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCE925, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132626/dp83822i-25mhz-clock-requirements

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:CDCE6214CDCE925

数据表指示当将 XO/XI 与一个晶振一起使用时、晶振需要~20pF 的负载电容。
"表9-3. 25MHz 晶体规格"表示负载电容为10~40pF。  

但是、当使用 LVCMOS 振荡器为 XI 提供单端时钟(XO 保持悬空)时、  
"表9-1. 25MHz 振荡器规范"规定了所需的15pF~30pF 负载电容。
这是否表明您需要在 XI (引脚23)和 GND 之间、15pF~30pF 之间添加一个外部电容器?

作为参考、DP83867指出 XI/XO 晶体需要18pF 的负载电容;
但对于 XI (LVCMOS 振荡器)输入、如果电压为1.8V、则只需直接连接即可;无需"负载电容"。

您能否确认 LVCMOS 振荡器负载电容要求?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些规格看起来正确。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    请向我说明...
    这是否意味着在 DP83822使用单端 CMOS 时钟时、需要在 XI 引脚(引脚23)上添加一个外部电容器?
    它在数据表中似乎是错误的?

    召回:
    1) 1)直流 CHARACTERIZITCS 部分中列出的输入电容列出了5pF
    2) 2) GbE PHY (DP83867)或 CDCE6214等时钟发生器中的25MHz 基准输入(单端)不需要负载电容。
    3) 3) 这 篇 E2E 文章 讨论了另一个器件的类似主题-"负载电容"要求似乎是错误的。

    如果 我们在 XI 引脚上需要一个外部电容器、您能否仔细检查设计、这会严重影响 CMOS 振荡器输出波形的 TR/TF、并使查找合适的25MHz 时钟变得非常困难。

    此外、该 EVM 还能够支持 CDCE925以测试板载 CMOS 时钟。
    CDCE925和 DP83822的 XIN 引脚之间没有外部电容器。

    CDCE925还具有额定电压为 CL = 10pF 的 TR/TF (CDCE925数据表中的图4);超出>15pF 的 DP83822I 规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    建议在特定用例中使用电容器、其中 PHY 上电但时钟不可用。 为了避免噪声被拾取、建议使用电容器。 如果您的设计的电源斜升之前有时钟可用、您可以将其移除。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    我已将用例设置为如下。 具体来说...
    1) 1)生成3.3V 电压并提供给 VDDIO
    2) 2)在3.3V 电源轨上电后、它为 LDO 供电以生成2.5V 电压
    3) 3)该2.5V 电压会同时传输到 AVDD 和时钟;因此它们会同时接收功率
    4) 4)时钟数据表保证它将在2.5V 电源轨斜升的10[ms]内加电。

    在本用例中、是否需要表7-7和图7-2中描述的"不稳定"XI 时钟的时序?

    基本上、如果时钟在  AVDD 之后启动、则需要根据降频时序切换复位、对吧?
    如果是、那么由于器件在所有上电/时钟启动期间保持复位状态、XI 上额外15~30pF 负载电容的建议消失了吗?

    LVCMOS 时钟是针对特定负载电容下的 TR/TF 而设计的。 CL = 5pF 是典型值。
    为了支持此 DP83822要求、TR/TF 要求和时钟的 CL 测量能力需要满足哪些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    在这种情况下、电容器不是必需的、但需要复位。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    明白。

    仅为清楚起见:
    DP83822为 XI/XO 引脚提供了0.8pF 的典型输入电容。
    您可以确认 MAX 值吗?
    (此"负载电容"是确保所选时钟满足 TR/TF 要求的主要设计点)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    最大值为1pF。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    快速跟进。 COUT 值(5pF 典型值)指的是什么?
    它是 TX_CLK 和 GPIO1等引脚的输出电容吗?

    或者、这些引脚可以承受多大的负载电容、并且输出电压仍在数据表规格范围内?

    此致、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    这是输出引脚的输出电容。

    此致、

    Gerome