This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:AM26LV32EIPWR

Guru**** 2768825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164232/am26lv32e-am26lv32eipwr

器件型号:AM26LV32E

您好!

您能否再次确认 、对于 AM26LV32EIPWR 器件 、最大温度为150 C Tj 时、器件是否能够以完整功能运行?

 

此致

Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上是的。

    但最高环境温度为85°C 如何在不违反某些其他绝对最大额定值的情况下提高结温65°C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranga、

    请参阅绝对最大值表下的注(1):

    ""

    (1)应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为应力额定值、并不表示器件在这些条件下或在超出建议运行条件下的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    ""

    因此、我们不保证器件能够在150C 的结温下正常工作-这只是不会损坏器件本身的最高温度 (但如果部件长时间处于最大额定值并导致过早出现故障,则可能会缩短部件的寿命并降低其可靠性)。 它可能仍可正常工作、但很可能超出规格、因为通常结温过高表明其他参数不符合建议的数据表工作条件。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Parker Dodson、

    感谢您的响应、然后您能否告知此器件的建议最大功率或建议结温。 由于电路板的环境温度本身为85°C、因此尽管功耗较低、但我们仍无法进行热分析。

    此致

    Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranga、

    我们不会指定最大 rec。 工作结温-最接近我们规格的环境温度为85°C -假设遵循其他建议、器件应正常工作。 有一些边缘情况可能会导致高于预期的结温、原因可能是部分工作环境温度高于预期的环境功耗较高-如果遵循其他 Res、则除非结温高于150°C、否则不应存在太多的风险。  。  

    如果在85C 下运行并使用 PWR 版本的器件、其环境到结热阻抗为109C/W、允许单元自身的最大功率耗散为596.33mW、以保持在工作温度范围内。 话虽如此、电路板和布局条件将影响热阻抗值、增加散热器会进一步影响该值-这意味着建议的最大功率将根据系统条件而变化。 我添加了一个应用手册、其中介绍了如何阅读和理解与系统相关的热参数: https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf?ts=1666645430615&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson