This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:RBIAS 的功能

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164253/dp83822i-function-of-rbias

器件型号:DP83822I

大家好、PHY 专家团队

最近、我 通过电子邮件联系您、了解 PHY DP 83826的异常工作状态、最后发现问题、即用作 GND 的散热焊盘未牢固地连接到 PCB 上的 GND。

我与客户交谈时。 我发现、当他们使用 DP83822时、他们也没有将散热焊盘牢固地连接到 GND、但 DP83822可以正常工作。   我想知道存在差异的原因、因此我查看了 DP83822的数据表、发现 DP83822具有一个称为 RBIAS 的引脚、该引脚应通过4.87k kΩ Ω 电阻器连接到 GND。

由于没有关于 RBIAS 引脚的进一步说明、我想问 RBIAS 引脚是否与 IC 相关? 是否存在将 RBIAS 引脚连接到 GND 引脚的内部连接。

谢谢你  

Joe

BR

10242022

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    我建议遵循数据表、不要修改 RBIAS;它对 PHY 内部功能至关重要、因此任何修改都可能对整体性能产生重大影响。

    此致、

    Jason Lee