This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642的应用

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163966/ts3dv642-application-of-ts3dv642

器件型号:TS3DV642

尊敬的 TI 团队:

 笔记本电脑项目 SOC 只有一个 DP 接口、但输出有两个 Type-C 端口、这两个端口都需要支持 DP 协议。 我们可以使用 TS3DV642来实现这一点吗?  

如果是、我还有以下问题:

1) 1)两个 Type-C 端口、分别定义为 C1和 C2。 当其中一个被连接时、插入检测逻辑是否 在没有 SOC 参与的情况下在 TS3DV642芯片中完成?

2) 2) TS3DV642的 I2C 需要与哪些信息进行通信?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此简化框图。

    TS3DV642将无法支持 Type-C 正常和翻转方向、这将由 TUSB546或 TUSB1046完成。

    对于 Type-C、您还需要 PD 控制器通过 Type-C 来协商 DP 交替模式

    基于 PD 控制器协商的 SOC 需要在连接其中一个 TS3DV642 SEL1和 SEL2时驱动它们。 但如果两者都已连接、它还需要确定优先级。

    谢谢
    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢。 但我们仍然对 PHD 的电压电平有一个疑问、我们希望知道当开关关断?Ω 时电平是高电阻、低电阻或高电阻

     HPD 端子的电路设计如下:

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当开关被禁用(EN = L)时、所有通道都处于高阻态。

    谢谢

    David