This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:TI 解决方案建议

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104, TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163106/ds250df410-ti-solution-suggestion

器件型号:DS250DF410
主题中讨论的其他器件:TUSB1104TUSB1146

尊敬的团队:

请建议使用 Type-C USB 3.2 G2 (10Gbps)重定时器或转接驱动器。

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您能描述一下该应用、有几个不同的转接驱动器可能是合适的。  TUSB1104 是主机系统应用的理想选择。

    此致、

    Undrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Undrea、

    我们产品的应用是 Type-C USB 3.2 G2 (10G)、但 Type-C 不必切换至 DP 功能、只需切换至 USB 功能。 您能建议更多解决方案吗? 非常感谢!

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们产品的应用是 Type-C USB 3.2 G2 (10G)、但 Type-C 不必切换至 DP 功能、只需切换至 USB 功能。 您能建议更多解决方案吗? 非常感谢!

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB1146和 TUSB1104都是建议使用的器件、可支持 Type-C USB3.2 (10Gbps)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的射野、

    感谢您的大力支持!

    我们产品的应用如下图所示、下面的列表是每个段的布线长度。 我们将使用红线在位置安装转接驱动器、您有什么建议吗? TI /  TUSB1104是否能够处理此应用?

     

    我注意 到 TI / TUSB1104是 10Gbps USB 3.2 x2、但在我们的应用中、我们不需要 x2。 您是否有其他仅能满足 10Gbps USB 3.2要求的解决方案?

    非常感谢、

    Jimmy