This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:PCIe Gen4转接驱动器 IC

Guru**** 2526960 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163622/ds160pt801-pcie-gen4-re-driver-ic

器件型号:DS160PT801

你(们)好  

您能 不能帮助建议使用类似产品来替代 PS8925

PS8925 - PCI ExpressRegisteredGen 4 16Gbps 4通道重定时器- Parade Technologies、Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有 DS160PT801 8通道 PCIe 重定时器。  这是否适合您的应用?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还有许多 PCIe Gen4转接驱动器、它们的工作原理取决于通道中的损耗量。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否能回答您的问题?  如果是、请标记为已解决。

    此致、

    Nicholaus