This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS176B:ESD 保护- Crive 电容

Guru**** 2958440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165084/sn75als176b-esd-protection---crive-capacitance

器件型号:SN75ALS176B

我们需要在 "sn75als176b" RS 485保护上添加电容为95pF @ 1MHz 的 ESD 二极管。
我们在前面使用了 ESD 二极管5pF @ 1MHz。 驱动它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    我有几个有关应用的问题、以查看是否可以使用此附加二极管:  

    您用于此应用的数据速率是多少?  如果大于2Mbps,您能否包括二极管器件型号,以便我可以看到其较高频率电容特性,因为如果数据速率大于2Mbps,基频应为>1MHz。  

    此外、总线上还有多少个收发器?

    差分总线有多长时间?  

    系统是否已终止?

    二极管是否位于差分输出到接地的差分输出之间?  

    请告诉我、所有这些因素都会影响此器件是否可用于您的应用。


    最棒的

    Parker Dodson