This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:10BASE-T 合规性测试

Guru**** 2586515 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160119/tlk110-10base-t-compliance-testing

器件型号:TLK110

您好!

我尝试使用 TLK110在我们的硬件上进行10BASE-T 合规性测试。 到目前为止、"10BASE-T 链路测试脉冲"合规性测试成功。

现在、我希望 TLK110传输"TL_IDL"信号。 因此、我已经按照 snla266文档中所述设置了 TLK110寄存器:

1.寄存器0x1F 设置为0x8000
2.寄存器0x00设为0x0100
3.寄存器0x19设置为0x0021
4.寄存器0x16设置为0x7108
5.寄存器0x1F 设置为0x4000


我看不到任何帧在传输。 TLK110仅生成链路脉冲。

我还尝试在接收通道上设置一个可生成链路脉冲的链路伙伴(未连接测试装置)。 但 TLK110仍然仅发送链路脉冲。

有什么想法我做了什么错?

谢谢、此致、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    这是新设计吗? 不建议在新设计中使用 TLK110。 遗憾的是、由于这个原因、除了已经在线的支持外、我将无法在此方面提供支持。 我们强烈建议使用 DP83822或 DP83826替换此器件、以获得最佳支持。 如果没有、请参阅 TLK110主页上提供的应用手册以获取帮助。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不是、 这是一种旧产品、我现在必须执行合规性测试。 在其他设计中、我们已经使用了 DP83822。
    由于此器件仍然可用、我很高兴仍能获得支持。

    我在该论坛的一篇文章中看到  、地址0x27 (合规性测试寄存器)上有一个寄存器。 在数据表中、该地址标记为"保留"。 您能给我更多有关该寄存器的信息吗? 为什么数据表中没有记录该信息?

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    抱歉、除了您可以在网上找到的信息之外、我没有任何信息。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    遗憾的是、我们没有 DP83822中所示的 TLK110寄存器配方。 由于该器件为 NRND、因此历史记录中已丢失有关该器件的大量信息、因此我没有这些信息。

    请参阅设计和布局指南 SLVA531 以了解最佳电路板设计实践。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我发现使用 TLK110进行尝试的结果如下:
    (可能与我处境相同的其他人有困难)

    寄存器0x0027
    TLK110有 一个寄存器0x0027、该寄存器在10BASE-T 模式下的工作与 DP83822中的工作方式相同(我不知道100BASE-TX)。
    遗憾的是、该寄存器在数据表中标记为保留。

    2.发送路径中极性错误
    对于10BASE-T 操作、 数据表中发送路径的引脚名称错误。 如果按照数据表中的说明直接测量引脚上的信号、则在10BASE-T 中发送正常链路脉冲(NLP)时会产生负正常链路脉冲

    此致、
    Patrick