This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:输入端子规格

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164206/am26c32-input-terminal-specifications

器件型号:AM26C32

AM26C32IPWR

大家好、员工

让我检查器件的输入规格。

问题
1、即使输入到1A (2引脚)和1B (1引脚)的电势相同(例如3V 或5V)、我也不认为器件会损坏。

2.如果1A (2引脚)和1B (1引脚)输入相同的电位(例如3V 或5V)、那么哪种电位会输出到1Y (3引脚)?
(我认为这是不确定的)

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许这样做。

    2.正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    您对1和2都正确-如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dodson San

    感谢您的及时支持

    让我再问一个问题。
    该器件的输入基本上是差分的。 例如、如果1A 端子连接到外部电路并施加有效信号、并且1B 端子开路、1Y 输出是否未定义?

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A/B 输入具有内部上拉/下拉电阻器;请参阅数据表的第8.2节。 但是、如果您希望输入单端信号、则应在外部强制另一个输入达到适当的基准电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    A 和 B 上分别有弱内部上拉/下拉电阻器-但是、如果需要单端方法、则需要将未使用的差分输入从外部偏置到适当的基准电压-正如 Clemens 还提到的。 因此、在该特定设置中、输出可能不是未定义的(没有外部偏置)、但在单端工作模式下运行而不偏置未使用的差分输入时、输出被未定义的风险会更高。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dodson San

    感谢你的建议。
    由于偏置是在内部施加到输入端、因此我了解当端子断开且输出为 H 电平时不需要进行处理。
    我知道、即使是单端、如果施加了偏置、允许未使用的端子相对于 VT 电位为±μ V、也可以使用该偏置。
    现在应该可以实现一个良好的设计。

    非常感谢。

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    没问题-我很高兴我能提供帮助!

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson