This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD101:SN65HVD102替换为 SN65HVD101 - LDO 悬空

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD102, SN65HVD101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165145/sn65hvd101-sn65hvd102-replace-with-the-sn65hvd101---ldo-floating

器件型号:SN65HVD101
主题中讨论的其他器件:SN65HVD102

大家好、团队、

由于 内部可用性更高、客户希望用 SN65HVD101替换 SN65HVD102。

  • LDO 输出将保持浮动。

这是问题吗?

考虑到数据表中的内容是 LDO 也为 PHY 供电、我假设我们应该可以将 SN65HVD101的 LDO 输出 保持悬空。

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunset、

    SN65HVD102的引脚7是来自外部电源的电压输入、但它是 SN65HVD101中 LDO 所需的电压感应反馈、需要直接或通过一个电阻器连接到引脚8。  

    可以不使用 SN65HVD101的 VCCOUT 为外部电路供电、但为了 LDO 的稳定性、需要将引脚7和8连接在一起。  如果客户的应用没有在其电路板上连接这些引脚、则需要先连接这些引脚、然后才能使用 SN65HVD101而不是 SN65HVD102。  由于引脚8是 SN65HVD102上的一个无连接引脚、因此通常进行此连接、以便在组装中使用任一器件类型。  但是、这需要先进行验证。

    此致、

    Jonathan