This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:关于等效输入和输出的附加问题电路原理图

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164722/thvd1550-additional-question-about-equivalent-input-and-output-schematic-diagrams

器件型号:THVD1550

尊敬的专家:

关于 THVD1550、我的客户还有关于等效输入和输出原理图的其他问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

在随附的文档中、

请告诉我以红色标记的器件。

(1)接收器输入端符号的功能是什么? (V 和箭头)

(2)驱动器输出7V 处的齐纳二极管是否与其他块类似?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    如有疑问、请参阅以下内容:

    (1) V 是偏置电压、I 是接收器的偏置电流、有助于设置接收器的空闲特性。  

    (2)否、二极管不是7V - A 或 B 端子的输入额定值为+/-15V、因此这些二极管的额定值高于7V -但我们没有在数据表中指定这些二极管的确切电压。 这些二极管只是为了防止驱动期间电流回流。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一