This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:如何将 SN65LVDS93B 连接到此 LCD 端口

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1162885/sn65lvds93b-how-to-connect-the-sn65lvds93b-to-this-lcd-port

器件型号:SN65LVDS93B

各位专家:

你好。

请帮助我们将  SN65LVDS93B 连接 到下面的 LCD 端口吗?
我们应该使用哪种模式?



请提供建议。

请保持安全。


此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。  

    这取决于连接到器件的面板/LCD。 请查阅其数据表或供应商以确定模式设置。  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    你好。

    请参阅客户提供的此数据表。
    e2e.ti.com/.../Amulet_2D00_Technologies_2D00_AM043NBG01_2D00_1713841.pdf

    请告知适用的模式。

    请保持安全。


    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。  

    您指的是什么模式? 有关随附显示屏的问题、您需要咨询显示屏供应商。

     您是否需要 SN65LVDS93B 的特定设置帮助?

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    你好。

    客户参阅数据表中的表4。


    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    洛根是一天中最棒的一天 明天他会回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。  

    哦、您是  PCB 堆叠的含义模型。

    如您所附的数据表和代码段中所述、如果客户完全可以自由选择层堆叠和实现、建议您参考/利用 EVM。  

    层堆叠和顺序在很大程度上是系统/板级考虑因素、具体取决于所使用的层数、与其他层的接近程度等 总之、我们应该让客户参考数据表中的 EVM 布线和布局指南。  

    此致、  

    洛根