This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575:使用 PCF8575作为输入

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164813/pcf8575-use-pcf8575-as-input

器件型号:PCF8575

降级器、

提前感谢您的支持。

下面是 数据表中 PCF8575的方框图(I 标记为1、2、3个 MOSFET)、据我了解、该 P 端口是推挽输出(MOSFET2和 MOSFET3)、

我的问题是:将 PCF8575配置为输入端口时、MOSFET 如何工作?

2、下面是我的应用原理图、使用了 PIN10-11,PIN1-8、未使用 PIN12-PIN17

我的问题是:如果所有 P 端口都用作输入、那么 PIN12-PIN17是可以保持悬空、还是应该直接连接到 GND(Ω、或者通过一个电阻器(值应该是多少))Ω?

3、下面是我的电路的 I2C 波形,字节1为:01000011,字节2为:01111111,字节3 is11111111 (对于字节1来自主器件,并且每次主器件发送01000011时 ,PCF8575将发回 PIN1-8,PIN10-17条件, )

我的问题是:字节1:01000011是否可以将  PCF8575 P 端口配置为输入端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCF 具有准双向 I/O。 这意味着它们可以强力驱动低电平、但只能弱拉高电平。 方向不能直接配置;要使用引脚作为输入、请将其配置为输出高电平(这是默认设置)。

    当寄存器被写入时、MOSFET 1会强烈驱动为高电平。 这种情况只在很短的时间内发生。 MOSFET 2弱 µA 高电平(电流源实际为100 μ A)。 MOSFET 3驱动为低电平。

    2.未使用的引脚可以保持断开状态;内部上拉电阻可防止其悬空。

    第一个字节包含器件地址和 R/W 位。 读取时、PCF 始终返回所有16位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yiangxi,

    [引用 userid="541758" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164813/pcf8575-use-pcf8575-as-input "]

    下面是 数据表中 PCF8575的方框图(I 标记为1、2、3个 MOSFET)、据我了解、该 P 端口是推挽输出(MOSFET2和 MOSFET3)、

    我的问题是:将 PCF8575配置为输入端口时、MOSFET 如何工作?

    [/报价]

    您的理解是正确的。 P 端口为推挽配置。 器件初始上电时、I/O 默认为高电平、电流源为100uA 电流源(数据表中为100mA、这是一个错误)。  

    MOSFET 1:当输出被写入高电平并由 SCL 的负边沿关闭时、用作到 VCC 的强上拉电阻。  

    MOSFET 2:通过100uA 电流源弱驱动高电平至 VCC。  

    MOSFET 3:强烈驱动低电平

    [引用 userid="541758" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164813/pcf8575-use-pcf8575-as-input "]

    2、下面是我的应用原理图、使用了 PIN10-11,PIN1-8、未使用 PIN12-PIN17

    我的问题是:如果所有 P 端口都用作输入、那么 PIN12-PIN17是可以保持悬空、还是应该直接连接到 GND(Ω、或者通过一个电阻器(值应该是多少))Ω?

    [/报价]

    由于存在上拉至 VCC 的内部100uA 电流源、未使用的引脚可保持断开状态。  

    [引用 userid="541758" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164813/pcf8575-use-pcf8575-as-input ]3. 下面是我的电路的 I2C 波形,字节1为:01000011,字节2为:01111111,字节3 is11111111 (对于字节1来自主器件,并且每次主器件发送01000011时 ,PCF8575将发回 PIN1-8,PIN10-17条件 )[quoteuser85id=01000011,PCF8575~将返回 PIN1-8,以配置为我  的输入端:/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164813/pcf8575-use-pcf8575-as-input 端口[quote1758]

    P 端口最初配置为加电时的输入。 使用0x66 (01000010)写入器件寄存器、以将 P 端口配置为输入或输出。  

    此致、

    Tyler