This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F31MQML-SP:RS-422冷备件 I/O

Guru**** 2558110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164836/ds26f31mqml-sp-rs-422-cold-spare-i-o

器件型号:DS26F31MCML-SP
主题中讨论的其他器件:DS26F32MCML-SP

我想知道 DS26F31MCML-SP 和 DS26F32MCML-SP 是否具有"冷备件" I/O?  冷备件只是指当 Vcc 低于一个特定值或0V 时、I/O 为高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    请注意、31的数据表指出、当 Vcc=0时、输出不会加载线路、而32的输入是高阻抗、与 Vcc 无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kirby。  我对这一发言也有很多想法。  不过,对于我们的空间极客来说,我建议在这方面做得更接近我所做的事情。  不确定"冷备件"一词来自何处,但这在航天界是很常见的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入。  请注意、在适用于航天级产品的较新数据表中、我们酌情包括"冷备用"。