This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165668/usb2any

主题中讨论的其他器件:USB2ANYALP

尊敬的支持团队!

我们最近收到了您提供的 USB2ANY 适配器、但遗憾的是、我们的计算机无法连接到该适配器。

我已附上错误图片。

我已尝试以下软件和驱动程序:

ALP_PROFILE_UPDATE_v12_setup_v_1_57_0010.exe

ALPF_setup_v_1_57_0010.exe

ti_msp430driver_setup_1.0.1.2.exe

USB2ANY Explorer-2.8.2.0 Setup.exe

提前感谢您的帮助

维克托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doszpod:  
    您尝试连接到什么 EVM?  
      是否在尝试更新之前使用回形针按 S1?  

    此致、  

    维森特