This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:APL 开关连接

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165266/dp83td510e-apl-switch-connection

器件型号:DP83TD510E

我们使用 DP83TD510E-EVM 套件设计了一个 PCB 作为指南。  我们已按照 DP83TD510E-EVM 用户指南中的说明将模式设置为介质转换器。 我们将 PCB 连接到 APL 场开关、但开关未检测到 PCB。  我们对 DP83TD510E-EVM 也是如此、开关正在检测它。 我们的理解是、DP83TD510E 芯片无需编程即可正常工作、只需使用上拉/下拉电阻器设置适当的配置即可。 是这样吗? 如果您想了解如何让开关识别 我们 PCB 上的 DP83TD510E、敬请提供任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿恩、

    请使用  我在此响应中随附的 DP83TD510E 原理图检查清单检查设计;这样、我们可以首先确保它不是硬件问题。

    此致、

    Jason Lee

    e2e.ti.com/.../DP83TD510_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我们已经完成了您发送的检查列表。 随附的显示了我们如何根据 DP83TD510E-EVM 用户指南配置我们的设计。 我们的硬件与有关 DP83TD510E 的评估板相同。 我们的设计按照3.2.1中所述使用上拉/下拉电阻器进行设置。 我们板上没有 MCU。

    DP83TD510_Checklist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我们似乎发现了这个问题。 MDI 接口中的电容器太小。 生产错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿恩、

    这是很好的了解。 祝您一天愉快!

    此致、

    Jason Lee