This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:指定了差分对间偏移模式

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165253/hd3ss3411-inter-pair-skew-mot-specified

器件型号:HD3SS3411

我们使用开关来选择延迟线。 其中14个。 需要具有偏斜预算。 只指定了线对内偏移-我认为这是错误的。 应该是线对间偏移、因为这是一个2:1多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线对间偏移约为20ps。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何到达这里的。 开关的偏斜比 PECL 多路复用器(例如 SY58018)大!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、该器件只有一个通道、这就是不存在线对间偏移的原因。  

    此致

    Brian