This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:兼容模式

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159428/tusb8020b-compliance-mode

器件型号:TUSB8020B

您好!

我们有测试 USB2.0和 USB3.0信号速度的测试要求、因此 SOM 将进入 合规性模式。

我的问题是、从 SOM 到 IO、我们使用 TUSB8020B 作为 USB 集线器、如何让   TUSB8020B 也进入 合规性模式?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

     SOM 需要生成 USB 2.0/3.0规范中描述的命令、强制集线器在下行端口上发送测试数据包。

    如果您使用的是窗口系统、则可以使用 USB.org 中的 XHCI HSETT 工具生成测试数据包命令。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们已经在此库中尝试了"查找"命令、但似乎所有 Windows 命令都无法在 Linux 中找到。

    你有其他建议吗?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    请参阅此链接 https://microchipsupport.force.com/s/article/Entering-USB3-1-TX-Compliance-Mode-with-a-Linux-Host、 尤其是查看此部分 用于下行端口 USB3.1 TX 合规性测试模式条目的 Linux 工具 、以了解其是否有用。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    本文档需要填写 供应商和产品 ID、 TUSB8020BIPHPR 是否具有此 ID?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    VID 为0x0451、PID 为0x8025。

    谢谢

    David