This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1226:直流耦合差分输出

Guru**** 2847540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165126/lmh1226-dc-coupling-differential-outputs

器件型号:LMH1226

你好

 我想知道在什么情况下、LMH1226的 OUT0/1差分输出可以直流连接到其目标位置、而无需使用大容量的串联电容器。

 我在数据表中看不到任何关于共模直流输出电压的声明、无论是只是通过将电流灌入某些内部端接电阻器来生成共模直流输出电压、还是将此类内部端接电阻器连接到哪个电源引脚、 它是否对内部端接电阻器等使用某种内部稳压器

 换句话说、我无法从数据表中推断输出配置。 您能否提供此类信息,甚至更好地补充数据表中的这些详细信息?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件的输出和输入结构不允许直流耦合。 此外、直流耦合没有特性、运行也未经验证。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这有点不幸、

    不过、非常感谢您的澄清。

    此致、