This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3223E:MAX3223EIPWR 高电流消耗

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165350/max3223e-max3223eipwr-high-current-draw

器件型号:MAX3223E

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"我在3.3伏系统中使用该部件时遇到了非常高的故障率。  故障的特征是在大约20 - 50微秒的时间内从3.3V 电源获得极高的电流消耗(600 mA)、形式为脉冲。  这会导致3.3伏电源出现振荡。  只有当故障芯片处于打开和使能状态时、才会发生振荡。  您是否曾遇到过这类问题、我该如何解决?  请 回应、我渴望找到解决方案"

请提供建议。 感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件使用电荷泵生成 RS-232总线电压、因此它确实会在电源上生成电流尖峰。

    数据表所示、VCC 线路是否已正确去耦?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    正如 Clemens 所说、如果未正确去耦合、电荷泵会在电源上产生一些开关噪声。 您是否可以共享客户原理图?

    此致、

    Eric Hackett