This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:线对间偏移

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165349/hd3ss3411-interpair-skew

器件型号:HD3SS3411

大家好、

客户认为规格"线对内偏移" 不正确、而应是"线对间偏移(2个输出之间)"。 根据他们的意见、他们完全了解 一次可以选择一对一对一对、但对于数字延迟线、这很重要、可以进行测量。

请确认。

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5月

    请参阅 Brian 支持的这个 e2e 主题 e2e.ti.com/.../hd3ss3411-inter-pair-skew-mot-specified。 我认为这两者是同一个问题吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢、 似乎我错过了客户对此的帖子。

    此致、
    5月