This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:推荐使用 TPS65987D GPIO 配置来驱动 BQ25713#39;s OTG 引脚。

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS65987D, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927774/tps65987d-recommended-tps65987d-gpio-configuration-to-drive-the-bq25713-s-otg-pin

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ25703ABQ25703

我们将 TPS65987D 与 BQ25713配合使用、这样 Type-C / PD 端口既是[高达20V、3A]的灌电流、又是轻量级拉电流(5V@1.5A)、充分利用了 BQ25713的双向电源能力。  TPS65987D 将其 GPIO1连接到此类 BQ25713引脚。

我们想知道 TI 是否有一个实际的应用示例来完成此操作(通过 BQ25713或其任何近亲 BQ257xx)、尤其是在驱动此类 OTG 引脚的 TPS65987D GPIO 上执行的配置。

我们认为应通过以下方式配置此类 GPIO1:

这种情况是  e2e.ti.com/.../927370 (  TPS65987D:端口0拉电流/灌电流 GPIO 事件意外行为)的必然结果、其中发现了此类配置的问题、尤其是当另一个端口(GPIO20)配置类似但极性相反的情况下、用于我们设计的另一个电路部分时。

此类 GPIO20配置如下:

非常感谢、

Georg A. Mussenden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    使用拉电流灌电流 GPIO 事件应可满足 OTG 引脚的需求。 我们目前没有发布说明 PD 控制器和 BQ 器件之间连接的参考设计、但我们计划在本季度的某个时候添加一个  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Adam!

    您最好联系https://e2e.ti.com/members/6063892、由负责对上述e2e.ti.com/.../927370进行故障排除

    请尽快告诉我 TPS65987D 和 BQ257xx 之间的参考设计何时定义完毕!

    周末愉快!

    Georg A. Mussenden

    1105.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、Kedar:

    上周五(8月21日)我发现了一些有趣的东西

    TPS65987D 似乎具有一种机制、在提供拉电流功能(即在 CC 线上提供 IP 电流)之前、它可以在其出站 VBus 的输入端(在本例中为 PP_HV2)检测5V 电压是否合适。 如果未找到此类5V 电压、则不会显示 IP。

    当然、这不仅影响 IP 生成本身、还影响 GPIO1上配置的拉电流/灌电流机制、因为由于'25713未处于 OTG 模式(生成5V 电压)、因此不会生成 IP 对于 TPS65987D 是否处于拉电流模式、无法做出可靠的决策、从而导致鸡肉与蛋类问题。 请注意、我没有抱怨、这实际上是 TPS65987D 逻辑的明智方法、因为如果不存在用于驱动至 VBus 的源、则提供源功能是愚蠢的!

    我在运行 test.pd.phy.all.05接收器干扰抑制(双音方法) test.pd.phy.all.05接收器干扰抑制(AWS 方法)合规性测试时无意中发现了这一点、在测试期间、由于我们的产品缺少源协商、源模式测试始终失败、而我们的产品应该具有源能力。 当我将 PP_HV2连接到始终存在的5V 电源时、此类问题就会消失。

    这使我相信、当在由 TPS65987D 控制的 DRP 端口上未连接任何设备时(需要能够连接到接收设备)、 需要在 OTG 模式下配置和启用 BQ25713、以便 TPS65987D 能够看到5V 电压、然后愿意提供 IP (在 DRP "跳跃"期间)。

    因此、我认为需要稍微(动态)修改 GPIO1配置、以便在系统想要承载接收器件时(通常在系统处于导通和就绪状态时)具有上拉电阻器、并具有下拉电阻器(或设置为硬低电平) 当系统不希望承载接收器件时(通常在系统处于关闭状态且 BQ25713未运行时需要省电)。

    请与同行确认我的配置建议是否正确以及 TI 是否可能有应用的草稿。 请注意、由于您声称 TI 将在本季度的某个时候推出与 TPS6598X 和 BQ257XX 器件相结合的应用电路。 此类应用。 注释可能会进一步界定我们应遵守的时间限制。

    非常感谢、

    Georg A. Mussenden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Georg Mussenden">这使我相信、当 TPS65987D 控制的 DRP 端口上未附加任何内容 (并且希望能够连接到接收设备)时、 需要 在 OTG 模式下配置和启用 BQ25713、以便 TPS65987D 能够看到5V 电压、然后愿意提供 IP (在 DRP "舞"期间)。[/QUERP]

    是的、我认为这是正确的假设。 这就是启用参考设计的方式。 当器件首次上电且 Type-C 端口未连接任何端口时、BQ 输出为5V。 您可以参考以下应用手册、了解应写入 BQ 的示例。 应用手册连接到 BQ25703A

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvae18  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Adam 确认 TPS65987D 需要 PP_HV2提供5V 电压才能在 CC 线路提供 IP!

    我确实查看了您建议的 slvae18应用手册、尽管它对为 OTG 初始化 BQ25703有很多详细信息(我知道如何操作、我们使用监控微控制器来执行此操作、而不是使用 TPS65987D) 缺少的器件是 TPS65987D GPIO 本身、此类文档的第8页中对此进行了非常细微的介绍、但未显示其配置。

    我收集此类 GPIO 配置应如下所示:

    这与我最初的建议不同、因为现在我启用上拉电阻器而不是下拉电阻器、所以如果没有连接 OTG 模式、则默认为 OTG 模式。  但是、请检查初始值是否应为0x0或0x1。  我有0x0、因为我认为 BQ25713最初更安全、一旦从复位正常操作中稳定下来、就会执行0x0、但如果我错了、请纠正我的错误!

    我将告诉您、我们的软件人员何时实施了这些内容、如果可行、我将关闭案例。

    非常感谢、

    Georg A. Mussenden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg、

    是的、我认为 GPIO 配置看起来是正确的。