This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:为 USB 和 DP 1.4选择转接驱动器和信号调节器

Guru**** 2925870 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922110/tusb1002a-selecting-redriver-and-signal-conditioner-for-usb-and-dp-1-4

器件型号:TUSB1002A

你(们)好   

我们正在为 Nvidia SoM 设计一个载板。 由于 连接器 一是  SoM (SODIMM) 连接器另一是  USB 和 显示 端口 连接器、我们将在列表2中面临不连续的问题。

1)    在没有转接驱动 器或 信号 调节器的情况下,布线的最大长度是多少?

2) 2)在此      类应用中、是否必须使用重拨或信号调节器? 请 为   相同的器件提供建议。

3)  3) TI 是否有 任何 应用手册 可帮助 我 了解 何时应 使用 转接驱动器或 信号调节器的概念  

以及 如何 选择 它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以发送电子邮件地址(视为私人邮件)? 因此我可以向您发送 DSN 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一切取决于系统的损耗。 请查看 TUSB1002A 下的技术文档。

    通过转接驱动器增强 USB Type-C 信号链

    USB 系统设计注意事项:开关和转接驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian  

    [引用用户="Brian Zhou "]

    您是否可以发送电子邮件地址(视为私人邮件)? 因此我可以向您发送 DSN 文件

    [/报价]

    您好 Brian   

    您能否 接受 我的朋友的请求 ,以便我可以向您发送私人邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接受

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否从上述两个文档中获得了任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian   

    是 的,我对  这些有了一些了解。 由于  这是我第一次使用高速 接口,因此 我面临一些问题  

    困难。 感谢您的支持。 如果  需要一些 东西、我将对您执行 ping 操作。