This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410 IrDA、带 Vishay TFBS4652 IrDA 收发器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926330/tusb3410-tusb3410-irda-with-vishay-tfbs4652-irda-transceiver

器件型号:TUSB3410

您好!

我正在使用来自 Malik Barton57的 IrDA 固件

我尝试将 Vishay 连接到 TUSB3410进行 IrDA 通信。

但是、由于通信速度的原因、IrDA 接收效果不好。

  • 未通过969/19200bps
  • 正常38400/57600/115200bps

我有两个问题。

  1. 是否有办法使用 Vishay TFBS4652来使其正常工作?
  2. 请告诉我 IrDA 模式下 TUSB3410的接收规格。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是,我们对这一固件没有太多的支持。 在您的描述中、我不确定 TUSB3410是否是问题所在、因为只有特定的波特率不起作用。 其他客户尚未报告此情况。  

    IrDA 操作在数据表 中的第5.3.4.3节 IrDA 数据模式下指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道没有对该固件的大量支持。 但如果您有任何了解、请告知我们。

    让我为您提供更详细的解释。

    不起作用的是 Rx 端、TUSB3410 Rx 在960/19200bps 上的工作方式如下

    *可以正确接收来自 IrDA 收发器的回波。 (它是一个3/16宽度的位脉冲)

    * TUSB3410可以接收 IrDA 收发器从红外接收到的信号、也可以不接收。 (它是一个大约2us 的固定宽度脉冲)

    根据 IrDA 标准、2.4k 和115.2k 之间的脉冲宽度为1.41us 或更高。

    但是、TUSB3410所需的脉冲宽度是否与 IrDA 标准值不同? 我想。

    遗憾的是、我不知道 TUSB3410所需的 IrDA 脉宽的详细时序规格。

    如果您没有任何其他信息、您能否向我们提供一些有关过去与 TUSB3410结合使用时已经证明有效的 IrDA 收发器的信息?

    PS:您能告诉我我收到的两个 FWs 之间的差异吗? (umpe3410/umpf3410)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我没有其他客户使用的其他 IrDA 收发器的任何其他信息。  

    它们具有相同的功能、但略有不同。 umpe3410应与 EEPROM 配合使用、而 umpf3410应通过 USB 下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出于好奇、您是否能够在 960/19200bps 下正常运行? 如果是、您能否发布为使其正常工作所采取的任何步骤?

    它将来可能对其他人有用、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用单稳态多谐振荡器、我将 IrDA 收发器2us 宽度脉冲扩展至19us、相当于3/16位时间9600bps、并且可以9600bps 的速率接收。

    毕竟、TUSB3410似乎不接受 IrDA 标准脉冲"无论 bps 如何、最小值为1.4uS "。

    但是、它的脉冲宽度太长、无法在115.2kbps 时使用。

    作为一个实验、可以调整脉冲宽度并使通信速率达到9600bps 和115.2kbps、但两者都偏离3/16宽度。 我遇到了麻烦、因为我不知道 TUSB3410可以接受的脉宽裕度。

    此外、即使我尝试使脉宽可切换、也无法以电气方式知道设置的 bps 信息、这是一个问题。

    现在、我打算使用 DTR 或 RTS 来切换脉冲宽度、同时通过实验仔细检查 TUSB3410裕度。 但是、可能很难使用 DTR 和 RTS、因为需要更改主机软件。

    如果您有任何建议、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我在这里找不到任何其他信息。