This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:TUSB8041A EEPROM 编程实用程序

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, TUSB8044AEVM, TUSB8043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927084/tusb8041a-tusb8041a-eeprom-programming-utility

器件型号:TUSB8041A
主题中讨论的其他器件:TUSB8044TUSB8044AEVMTUSB8043

您好!

还可以将 EEPROM 编程实用程序和用户指南发送给我吗?  

paul.sluis@berkeleylights.com

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您是否可以接受我的朋友的请求、我会以这种方式将其发送给您?  电子邮件过滤器不允许我直接发送该 exe。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我已接受您的朋友请求。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您参加 TUSB80xx EEPROM 编程器程序。  遗憾的是、程序未看到 TUSB8044。

    我使用 的是 TUSB8044AEVM 评估板、该集线器已启动并正在运行。

    您知道什么是错误吗?  您是否发送了错误的编程器?  我计划使用 TUSB8044或 TUSB8043、而不是 TUSB840xx。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    如果在上电复位时未连接空白 EEPROM、则需要强制加载驱动程序。

    我将通过直接消息向您发送方向。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我可以查看第一个 pdf、但第二个 pdf 不起作用。

    它说:"您无权查看此目录或页面。"

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我直接将其发送给您、我不知道为什么它没有附加文件并发送损坏的链接。

    此致、

    JMMN