This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:流耗

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927352/sn65hvd1050-current-consumption

器件型号:SN65HVD1050

大家好、

 

您能在以下条件下向 ICC 提出建议吗?

 

       -节点                         30

       -终端              120欧姆(总线两端)

 

接收       器节点的 ICC 与隐性模式的 ICC 是否相同? CAN 总线中只有一个器件发送数据。

-       在30节点时电流消耗最大的情况是什么?
当 CAN 总线中的所有器件发送 ACK 最大时? 或其他条件?
客户希望确保不仅适用于 IC、还能确保 CAN 总线的总电流消耗。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanii-San、

    是的、接收数据的节点将主要处于隐性状态、因此其 ICC 将与隐性状态 IC 匹配。  帧结束时会有一个短暂的例外、其中每个节点发送一个显性位来确认帧。

    是的、在正常工作条件下(即无短路故障)、在所有发送器同时工作的情况下、总 ICC 将是最高的。  但是、电流不会像正常的每个收发器主 ICC 乘以收发器的数量那样糟糕。  这是因为收发器都是并联的、驱动显性电平所需的电流在它们之间分布。  在这种情况下、您可以考虑 ICC 的上限为 VCC / Rterm、其中 Rterm 是总线的总差分电阻(CAN 通常为60欧姆)加上每个节点的隐性状态 ICC 之和。  第一个术语将包含共享驱动器输出电流、而第二个术语可被视为每个收发器的一种静态电流(即、为输出驱动器之外的内部电路供电所需的电流)。  如果这不清楚、请告诉我。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

     

    请让我仔细检查我们的理解。

     

    客户能否按以下方式估计总功耗?

     

    1. 节点 x 隐性电流的数量(最大10mA)
    2. 显性驱动器:83mA (5V/端接电阻60欧姆)

     

    如果节点数为32,总功耗是否可以按以下方式估算?

    32 x 10mA + 83mA = 403mA

     

    客户认为、当所有驱动程序返回 ACK 时、总功耗将大于上述值。

    如果是,总功耗将会增加多少?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米其基-圣、

    您的理解是正确的。  我可以理解、由于单个收发器的显性状态 ICC 最高为70mA、因此客户可能希望所有节点 ACK 的总电流接近32 x 70mA。  但是、该电流主要是在总线阻抗(60欧姆)上驱动电压所需的电流。  由于 CAN 驱动器无法将 CANH 驱动至高于 VCC 或 CANL 驱动至低于 GND、因此流入总线的电流上限为 VCC / 60欧姆。

    此致、
    最大