This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869兼容 SFP 模块

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925881/dp83869hm-dp83869-compatible-sfp-modules

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

想知道是否有任何标准 SFP 模块列表可通过 DP83869在光学到 RGMII 模式下针对1Gbps 运行进行测试/评估。

此致、

Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    我们没有 SFP 模块的推荐列表。 让我检查并回顾一下我们在实验室中经常使用的 SFP。

    --

    此致、

    Vikram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikarm、

    谢谢。  

    我们在 光纤到 RGMII 工作模式下使用 DP83869。

    此致、

    Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    我获得了以下列出的用于最终应用程序的 SFP:

    1. Cisco GLC-FE-100FX

    2. Avago HFBR 57E0APZ

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    非常感谢您的反馈。 两者都是基于100-FX 的模块。

    我希望 DP83869也支持100Base-x。 请告知我们是否有任何模块也在该速度等级中进行了测试。

    此致、

    Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    对于1000BFx、我从字段收到了以下列表。 这些 SFP 已在869评估板的测试中用作链路合作伙伴。

    1. IPOLEX ASF85-24-X2

    2、INTELLINET 545006

    3. UBIQUITIUF-MM-1G

    4、INTELLINET 506724

    OPTCORE OSP125-3110DCR

    希望这对您有所帮助。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    感谢您的反馈。

    此致、

    Sudarshan