This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:tps65987D

Guru**** 2928290 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS65987DJEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925697/tps65987d-tps65987d

器件型号:TPS65987D

我无法使用 TPS65987D 评估板对 Samsung Galaxy Note 8进行充电。 VBUS 保持脉动。 这是已知问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    您能否共享 PD 日志?  

    此致、
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kedar、

    您能告诉我如何操作? 即转储 PD 日志?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    实际上、我需要看到两组日志:

    使用 PD 分析器工具(如 Total Phase)记录 PD 日志(Type-C 上的事务)
    PD 控制器状态日志(请参阅下面的屏幕截图)

    要访问此窗口、您需要在 GUI 上进入调试模式。

    如果您遇到任何问题、请告诉我。

    此致、
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新附加屏幕截图。 上一个未连接。

    此致、
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kedar、

    我想在该调试模式下运行什么命令?

    此外、我不确定能否保持 PD 协议总线分析仪。 他们看起来很贵!!!

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    "下载按钮"。 这将下载 PD 控制器内部的状态跟踪。 请将其复制到文件并将其附加到您的回复中。

    此致、
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我正在按照您的请求附加 PD 控制器状态日志。 我没有 PD 分析仪来捕获 CC 线迹。 这种故障不仅发生在我们的设计中 、也发生在 TI TPS65987DJEVM 评估模块中。 在示波器上、我看到5V VBUS 打开。 在其中一条 CC 线路上有活动、然后5V VBUS 被关闭。 整个场景反复反复反复出现。

    谢谢

    阿里夫

    e2e.ti.com/.../SamsungNote8PDcontroller.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    您在这个问题上是否取得了任何进展?  这是 PD 日志文件。

    -Arife2e.ti.com/.../SamsungNote8.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    此案例是否已关闭、或者我是否需要启动新案例?

    我向您发送了控制器日志和 PD 总线日志文件。  

    阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    这仍然是一个活动帖子。 我分析了您的日志、看起来三星设备导致了断开连接。

    您能否在从 TPS65987D 的命令列表中发送"Get Sink Cap"消息后共享 PD 日志? 这将为我们详细介绍 Samsung 设备的接收器功能。

    另请共享 TPS65987D 的项目文件。

    此致、
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的更新。 将很快为您提供信息。

    此致

    阿里夫