This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:编程指南中的默认值与实际读取结果之间存在差异

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927677/lmh1297-there-is-difference-between-default-value-in-programming-guide-and-actual-read-result

器件型号:LMH1297

大家好、

我的客户发现 编程指南中的默认值与实际读取结果之间存在差异。
------------------------
[共享寄存器]
0xE2:0x00 (数据表)-> 0x10 (实际值)

[CTLE/CDR 寄存器]
0x2D:0x80 (数据表)-> 0x00 (实际值)

[ConfigIO 寄存器]
0x01:0x00 (数据表)-> 0x80 (实际值)
------------------------
可以确认吗?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    1)。 寄存器0xE2是内部动态寄存器。 因此它可能是0x00或其他值

    2)。 我同意实际值为0x00。 写入数据表时、可能会启用手动 EQ。 在任何情况下、默认值为0x00、这意味着3G 至12G 的 CTLE 适配都是自适应的。  

    3)。 寄存器0x01是内部保留寄存器-与上面的#1相同-值可能会改变。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的友好支持。

    我的客户必须为其最终产品制作编程指南、并在其中写下这些寄存器的默认值。
    关于1)和3)、您认为 他如何将该值记录为实际结果值?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    他们可以放置 X、并解释它是动态的、可以是1或0。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

     您能否将编程指南发送给我,我的电子邮件是353311851@qq.com

    谢谢你