This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:PHY 初始化偶尔失败(室温)

Guru**** 2936150 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925750/dp83822i-phy-initialization-fails-sporadically-room-temperature

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:AM4372

我的客户遇到 PHY 在启动期间未/未正确初始化的问题。 这种情况发生在室温下10个电路板中的2个电路板上。

良好情况:

PCB 与开关相连、PCB 正在启动。 链路 LED 指示灯和速度 LED 指示灯亮起。 链路 LED 闪烁并指示数据流量。

 坏情况1:

PCB 与开关相连、PCB 正在启动。 链路 LED 指示灯和速度 LED 指示灯均保持熄灭状态。 未建立连接。

 坏情况2.

PCB 与开关相连、PCB 正在启动。 链路 LED 指示灯快速闪烁、速度 LED 指示灯保持熄灭状态。 未建立连接。  

 我的客户在非常低的温度下遇到 PHY 初始化问题。 在 AM4372控制器的 Uboot 期间、通过 SW 重新初始化 PHY 可以解决此问题。  

您能不能告知问题的根本原因和可能的解决方法。  

谢谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    因此、同一电路板在某些启动时有时会出现链接问题、对于大多数启动、它工作正常吗?

    您能不能就大小写的寄存器值提供帮助:  

    1.登记册:00至1F

    2.寄存器:0x0467和0x0468。

    您也可以尝试启用强大的自动 MDIX:reg<0x0009>[5]

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 和 Vikram、您好!

    n´t 我们发现、PHY 将在光纤模式下初始化、以便在100BTX 网络中获取链接。

    我们没有更改抽头并使用 PHY 的默认值。 这意味着我们根本不使用外部搭接 R θ´s。

    PHY 直接连接到 AM437x MII 接口。

    我们在读取 PHY 寄存器时发现 Fx_EN 位从设置为1、但由于默认自举(模式4)、该值应为0。

    右旋体是坏值、左侧旋体是正确的值

    寄存器名称

    Korrekter Wert

    费勒哈夫特·沃特

    控制寄存器#2 (CR2)

    0x0100

    0x4100

    自协商通告寄存器(ANR)

    0x01E1

    0x0181

    当我们将 PHY-RCH 寄存器中的 PHY 重置为新的初始化时、它是相同的、并且确实更改了默认(100BTX)模式。 仍处于 FX 模式。


    当我们手动设置100BTX 模式并在 PHY-BMCR 中进行复位时、我们保留了以前所做的设置。

    事实证明、确定 FX 模式自举的 COL 信号(引脚29)获得了错误信号。

    PHY 的硬件复位由 UC´s 系统复位输出控制。

    这在极冷的°(接近-40 μ A)中进行监控、几乎在启动时的每个新 PWR 都是如此。 甚至有时在室温环境中也会出现这种情况。

    BR

    电表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dieter、

    请注意、读取自举寄存器有助于您调试该问题。 我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请联系我们。  

    --

    此致、

    Vikram