This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:n40C 时的问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925026/xio2001-issues-at-n40c

器件型号:XIO2001

在-40°C 温度下、我在快速连续发送多个写入命令时遇到问题。  XIO2001发出 PCI 复位并停止响应 PCIe 命令。

我能够枚举 PCIe 接口、然后枚举 PCI 接口并通过总线发送数据。 我发现、当我在-35C 或更低温度下快速连续发出两条0xFFFFFFFF 写入命令(具有 PCI 等待状态)时、XIO2001将发出 PCI 复位并中断 PCIe 枚举。  我发现3.3V 和1.5V 电源轨都是稳定的、并且 GRST#和 PRST#都保持高电平。

如果我写入0xAAAAAAAA 或0x55555555、则不会发生错误。 在室温下或 PCI 总线没有等待状态时、我也不会遇到故障。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregory、

    您是否正在使用 EVM 或其他某些系统/卡以及 XIO2001?  您测试了多少个器件?

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    我们没有使用 EVM。 我们设计了自己的 PCB。 该产品已经正常运行多年、但我们可能从未在低温时多次测试过写入0xFFFFFFFF 的情况。 到目前为止、我们看到的是3个器件上的问题、但我们正在构建更多的器件以进行测试。

    谢谢、
    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我们没有看到类似问题的报告。  当您测试了更多器件时、请告知我们故障率。  

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    我们已经测试了另外10个器件、并看到了相同的故障。 我们还在 XIO2001的两侧连接了 PCIe 和 PCI 分析仪。 如果您愿意、我可以向您提供其中一个。 PCIe 迹线看起来有效。 唯一需要注意的是、同一个 TLP 会被多次 NACK、从而触发链路再训练。 更令人关注的是 PCI 侧、我们在该侧看到了一些不同的错误。 在一个记录中、XIO2001对许多(~10、000)个时钟使 FRAME#有效、而不会进入写入事务的数据阶段。 在另一个记录中、我们看到从器件未置位 DEVSEL#行、XIO2001永远不会继续以重试事务(它应该在6-8个周期后超时)。

    谢谢、
    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    此时、最好与 TI 质量团队合作。 我建议向您当地的 TI 联系人提供几个单元、他们可以进一步将其传递。

    此致、

    Davor