This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600:SN75LVCP600 &SN75LVCP601问题。

Guru**** 2813885 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601, SN75LVCP600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927226/sn75lvcp600-sn75lvcp600-sn75lvcp601-problem

器件型号:SN75LVCP600
主题中讨论的其他器件:SN75LVCP601

你好。

我们目前正在使用 SN75LVCP600 SN75LVCP601、在使用过程中速度有问题。

我正在使用 Linux 进行测试。

首次启动时、识别被识别为 SATA3.0、但在读取/写入测试期间、它被识别为 SATA2.0、并且仅以 SATA2.0的速度运行

当被识别为 SATA3.0时、SATA3.0的速度通常在执行读取测试时出现、但如果执行写入测试、SATA3.0的速度将更改为 SATA2.0

我通过更改转接驱动器的选项值对其进行了测试、但未解决问题、因此我保留了一条消息来解决问题。

目前、转接驱动器的设置如下:

SN75LVCP600 =仅 EQ 设置为高电平、而其余部分为开路

SN75LVCP601 = EQ、DE、露点均为高电平

我在下面附上了一个方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    总距离的损耗可能更小。  对于7dB 的增益、我会尝试将 EQ 设置设置设置为"0"。  如果这不能解决问题、我们应该获取一些波形、以便更好地了解回退到 SATA2的过程。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我延迟检查。 我最后给你一个回复。
    您是否说过、如果该现象与之前设置和检查 EQ 值时的现象相同、则应检查 I-diagram?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚才评论了 SATA 链路中的总距离。  距离不是太长、路径中有两个均衡器。  这可能会导致过度均衡。  过度均衡会导致额外抖动并降低运行数据速率。  一种检查的好方法是查看转接驱动器输出信号、了解是否存在过度均衡和高抖动的迹象。

    此致、

    Lee