This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564RNQEVM:CAN#39;t 启用4通道 DP

Guru**** 2535950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927489/tusb564rnqevm-can-t-enable-4-lane-dp

器件型号:TUSB564RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB564

您好!

我正在尝试在此 EVM 上启用4K@60的4通道 DP。 如果我使用 C 型至 HDMI 转换器、我的拉电流和灌电流可以在4K@60下工作。 但是、EVM 只能从同一个源向同一个接收端输出4K@30。 已验证 DP 电缆是否支持 DP 1.4。  

从 TPS65986到 TUSB564的 GPIO (CTL0、CTL1)保持在 H 和 H 位置、这意味着它是一个 USB 3 + 2通道 DP 端口、并且此状态不变。  

映射到 GPIO 0 (USB 3事件)和 GPIO 1 (DP 模式选择)的事件似乎没有相应的响应。  

即使在这两个 GPIO 上放置跳线以强制其进入4通道 DP、可用的最大分辨率也只有4K@30。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您尝试了哪些 EQ 设置? 您的 DP 链路在4K@60时可能无法进行链路训练。 您使用哪种电缆来测试 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    根据数据表中表7上的跳线设置、我已经尝试了高达5.4dB 的 DPEQ 增益。  

    DP 端口通过 DP 1.4至 HDMI 2.0电缆连接、因此 BW 不会成为瓶颈。

    此外、通过 EVM 上的 TPS65986将 SBU 重新路由到 AUX、而不是 TUSB564、不会更改 CTL0和1状态。

    当通过输入跳线强制多路复用器处于4通道 DP 中时、会出现一条告示板消息、提示 USB 端口复位失败。

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我可以看到当 Type-C 插入主机 PC 时、寄存器位如何更新。

    由于主机类型 C 包括、

    USB3

    USB2

    DP 交替

    如果 GPIO0和 GPIO1被映射到 USB3事件和 DP 模式选择事件、那么两个位都是 H、从而始终产生2通道 DP+USB 3。

    最后、我的问题是、通过映射到什么事件、GPIO 何时会更改为4通道?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我找到了一种切换2通道和4通道的方法。

    我发现的一件事是、当4通道切换回2通道时、不会重新枚举 USB3。  

    有什么解决方法的想法吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉耽误你的回答。 从4通道切换回2通道时、是否重新连接 USB 3设备? 该器件是否可以在 USB 2上工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    USB3被拔出并重新插入、但枚举似乎被卡住、因为在未枚举 USB3之后它没有进入 USB2。  

    还使用了 USB3摄像头、其行为与上述相同。

    仅使用 USB2器件已验证 USB2枚举是否正常。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否能够使用 USB 协议分析器来帮助调试这种情况? 这将帮助我们确定阻碍 USB 3枚举的因素。 如果没有、您还可以使用高速示波器来监控超高速信道并查看可能存在的活动(如果有)。