This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:tps65892:VDM IRQ

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926934/tps65982-tps65892-vdm-irqs

器件型号:TPS65982

您好!

我已通过应用固件启用寄存器0x14 (IntMask1)中的所有位、并且看到的是 VDMReceived (字节1-4中的位11)、StatusUpdate (字节1-4中的位26)或 Error_ProtocolError (字节5-8中的位6)的 IRQ 、但我从未看到 VDMmsgSent 发送任何 IRQ (字节5-8中的位18)或 VDMEnteredMode (字节5-8中的位17)。

-是否有其他先决条件为这些事件启用 IRQ?

-是否有任何 IRQ 取决于是否启用了自动进入模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题指派给一位专家、该专家将能够帮助回答您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信这些特定事件需要主机设置 IRQ、因为它们不是与0x14相同的寄存器的一部分、您可以查看主机技术参考手册以了解这些寄存器的更多详细信息。

    我将与我的团队再次进行核实、并在下周一周告诉您是否有办法启用这些特定的团队。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据参考手册、VDMmsgSent 是0x14的一部分-或者我是否遗漏了什么? 我很高兴通过主机启用、但我发现它比通过固件启用更不可靠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、很遗憾、现在您必须使用主机。 但是、我们的团队记下了缺失的字段、我们的下一个器件 GUI 版本将提供其他中断、对此造成的不便、我深表歉意。

    谢谢、

    哈里