This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:断电模式-早期进入

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926105/trs3122e-powerdown-mode---entering-early

器件型号:TRS3122E

团队、

我们的客户正在使用 TRS3122E、为了节省更多电量、他们希望在达到30秒的空闲时间之前强制 TRS3122E 进入自动断电模式。  他们尝试使用 FORCEOFF 执行此操作、但这不起作用、因为将 FORCEOFF 保持在低电平将不允许器件唤醒、如果他们将其脉冲为低电平、他们仍然需要等待30秒。

是否有办法显著缩短自动断电计时器?  还是强制自动断电?  

如果没有、您还有其他建议吗?

谢谢、

Darren  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    这是一个有趣的请求。 我想您可以手动将 FORCEOFF 保持为低电平、然后在无效引脚变为低电平时释放保持(这意味着总线上无信号)。 我不确定它是否会带来其他问题。 也许它会给您带来一些新的想法。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您是否知道这是否起作用?  看看客户已经尝试过的东西、我觉得不会。  他们运行的测试显示 FORCEOFF 保持低电平1秒以上、而总线上没有活动、因此 INVALID 必须已经为低电平。  然后、当它们释放 FORCEOFF 时、电流消耗再次变为高电平。

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    为了澄清这一点、我首先要将 FORCEON 和 FORCEOFF 都设置为低电平、这会手动关闭 TX 和 RX。 然后 、如果 INVALID 为 低电平、则将 FORCEOFF 设置为高电平(保持 FORCEON 为低电平)。 现在、RX 应该打开、TX 保持关闭。 此设置似乎适用于我。 他们看到了什么电流消耗? 您能否获得三种状态的电源电流?

    FORCEON=L、FORCEOFF=L;

    2、FORCEON=L、FORCEOFF=H;

    3. FORCEON=H,FORCEOFF=H;

    此致、

    Hao