This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044AEVM:端口1工作不精确

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB8044AEVM, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927741/tusb8044aevm-port-1-is-not-working-accurate

器件型号:TUSB8044AEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB8044ATUSB9261

大家好、

我们的一位客户正在评估我们的 TUSB8044A。 现在、他们的相关 EVM TUSB8044AEVM 出现了问题。

在所有4个端口上、它们都连接了演示板 TUSB9261。

端口2、3和4检测到 SATA 设备、而端口1未检测到。

端口1无法正常工作,因为检测到仅 USB3.0 USB 2.0设备。

您是否有任何解决此问题的想法?

谢谢、致以诚挚的问候

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    这听起来像是组装或 ESD 损坏问题。

    端口1是否以 USB 3.0速度工作?  他们能否检查集线器和连接器是否存在焊接问题?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    Martin 已经为我的演示板创建了此任务。

    我已经获得了第二块板、所有端口都支持 USB 3.0速度。

    我会将故障电路板发送回经销商、但 我需要您的确认才能进行返修。

    我无法在电路板上看到不良焊接问题或焊料退磁。

    此致、

    伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IIiya、

    是的、请告诉我您需要我确认什么类型。  组装后应已验证端口。

    此致、

    JMMN